Category:

すべり軸受

SEMICON Japan 2025 出展のお知らせ

発行日 12月 2, 2025

クリーンルーム設計に最適な製品をご紹介 イグス株式会社(東京都墨田区、以下イグス)は、2025年12月17日(水)から3日間、東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2025」に出展いたします。当社ブー […]

続きを読む

樹脂製リニアブッシュ「ドライリンR」国内標準サイズを追加

発行日 6月 30, 2025

イグス株式会社(東京都墨田区、以下イグス)は、潤滑剤不要・メンテナンスフリーの樹脂製リニアブッシュ「ドライリンR」シリーズに、国内標準サイズを追加し、国内販売を開始しました。日本の設計現場で一般的に使用されているサイズに対応するもので、従来の欧州規格品と比べて、よりスムーズな設計対応・部品置き換えが可能となります。

続きを読む

Popular keywords in the category: すべり軸受

建設機械や農業機械のベアリングをメンテナンスフリーに。 高荷重用途向け射出成形すべり軸受Q3Eを開発

発行日 12月 13, 2024

イグス株式会社(東京都墨田区)は、高荷重用途で無潤滑運転および高面圧を実現する、イグリデュール製すべり軸受Q3E(以下、Q3E)を開発しました。Q3Eは、金属製や編み込み構造式のベアリングに代替する強度を持ちながらも、潤滑剤が不要なためユーザーのメンテナンスコスト削減に寄与します。

続きを読む

第12回マヌス賞の募集を開始しました

発行日 10月 1, 2024

イグス株式会社(東京都墨田区)は、自社の樹脂製すべり軸受の使用事例を表彰する「マヌス賞」の募集を開始しました。

続きを読む

第11回マヌス賞 受賞事例のご紹介

発行日 9月 22, 2023

イグス(本社ドイツ)は、自社のすべり軸受けを創造的に使用した事例を表彰する、マヌス賞を2年に一度開催しています。11回目の開催となる2023年のマヌス賞では、世界36カ国から480の使用事例が集まりました。アイデアや機能性、節約、効果、差別化などの基準で審査される選考プロセスを勝ち抜き、マヌス賞に輝いた4つの事例をご紹介します。

続きを読む

新しいigutex TX3繊維巻材は、重い荷物にも対応できます。

発行日 8月 10, 2023

80Mpa以上の荷重がかかるアプリケーションでは、熱可塑性材料製のすべり軸受が限界に達することがあります。イグスは、新しいigutex繊維巻き軸受シリーズで既存の標準すべり軸受の製品ラインアップを拡大しました。このシリーズは、建設機械やホイストなどの重責務エリアでその強さを発揮します。製品ファミリーの最新開発は、igutex TX3という素材です。従来のigutexベアリングよりも高い荷重に対して、より高い性能を提供します。

続きを読む