トピック

常に新しいトピックやトレンドが、たくさん出てきてています。そしてそれが、産業を形作ってきました。イグスもまたその中にあり、新しい製品、サービスや構想を生み出しています。低コストなオートメーション、3Dプリント、インダストリー4.0、デジタル化、持続可能性等、話題のトピックについての詳細は、下記をクリックしてください。

3Dプリント

耐摩耗性に優れた3Dプリント製品は、通常の3Dプリント品と比較して、最大50倍も製品寿命が伸ばすことができます。

ローコスト・オートメーション

ローコストオートメーションにより、低コストで簡単に自動化を実現できます。様々な使用用途およびコスト優位のおかげて、イグスでは、軽量の部品を提供えきるようになりました。これは、長年にわたって、高性能なポリマーを実現し、イグス内の研究所において、製品の最適化を目指した日々の研究開発によるものです。さらに、個々の自動化ソリューションは、柔軟に組み合わせることもできます。

スマート・プラスチック

スマート・プラスチックとは、可動部で使用するエナジーチェーン、チェーンフレックス・ケーブルや、接続およびセンサー部に搭載されるドライテックのポリマー製すべり軸受を指します。これにより、より複雑な自動化が可能となり、インダストリー4.0に対応できるようになります。さらに、ローカルでも、複雑な自動化やインダストリー4.0対応も可能です。

サステナビリティ

製品寿命が長く、潤滑剤も必要としないため、環境に優しい製品となっています。潤滑剤を使わないため、摩擦が少なく、マイクロプラスチックによる環境汚染も少ないです。また軽量なので、動作の際に使われるエネルギー量も少量で済みます。鉄鋼と異なり、イグスの製品は特殊プラスチック製品なので、多様な分野で供給が可能です。また、新素材および新製品の開発も継続して行っています。