リニアテクノロジー
500kg規模の装置をμm単位で位置調整、宇宙研究を支援 イグス株式会社(本社:東京都墨田区、以下イグス)の製品が、宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所で「宇宙空間に近い環境」を地上につくり出す実験装置に採用さ […]
クリーンルーム設計に最適な製品をご紹介 イグス株式会社(東京都墨田区、以下イグス)は、2025年12月17日(水)から3日間、東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2025」に出展いたします。当社ブー […]
イグス株式会社(東京都墨田区、以下イグス)は、潤滑剤不要・メンテナンスフリーの樹脂製リニアブッシュ「ドライリンR」シリーズに、国内標準サイズを追加し、国内販売を開始しました。日本の設計現場で一般的に使用されているサイズに対応するもので、従来の欧州規格品と比べて、よりスムーズな設計対応・部品置き換えが可能となります。
キッチンでの自動化を推進するCook-e社(フランス)にて、スペースが限られるレストランで導入された調理ロボットに、イグスの小型で衛生面に優れたリニアアクチュエータ(歯付きベルト駆動)・ドライリンZLWが採用されました。当社は、省スペースで衛生的なオートメーション関連製品を通じて、飲食サービス業での課題解決に貢献してまいります。
イグス株式会社(東京都墨田区)は、すべり式リニアガイドのドライリンWシリーズに、ボールベアリング式ガイドからの置き換えが容易なミニチュアリニアガイドを追加しました。このミニチュアリニアガイドは、医療用ピペッティングシステムや組み立て式家具など、狭い設置スペースでの調整用途に適した製品です。
イグス株式会社(東京都墨田区)は、食品製造・包装業界向けの粉状コーティング材やリニアガイドに新しいバージョンを追加しました。将来的なPFAS(※1)規制の影響を受けないPTFE(※2)フリー素材を採用するなど、これまでよりさらに環境負荷が低く、衛生的な製造現場に寄与する製品が提供可能になりました。
イグス株式会社(東京都墨田区)は、ベルト式リニアアクチュエータのラインアップに新形状の『ドライリンZLX 歯付きベルト式リニアアクチュエータ(ZLX-8060-16)』を追加し、提供を開始しました。コンパクトタイプのドライリンZLXは、イグスの従来品と比べてより長いストロークに対応可能、また、機械や設備への取り付けが容易な形状になりました。手軽で機能的な機械設計を可能にします。
イグス(本社ドイツ)は、直交ロボット(ガントリーロボット)の構成ツールに新たなゲーミフィケーションの手法と機能を取り入れ、操作性をさらに向上させました。ゲームエンジン「Unity」を用いて一新したこのオンラインコンフィギュレータで、低コストのカスタムガントリーを簡単かつ直感的に構成することができます。すべてのガントリーシステムは、イグス独自の自己潤滑性ポリマーを使用しているため、メンテナンスフリーでクリーンな駆動を実現します。
イグス(本社ドイツ)は、スライド部に新材質イグリデュールE3を使用したドライリンT ミニチュアガイドキャリッジを開発しました。この摩擦・摩耗特性に優れたスライド部により、摩擦係数が40%改善し、設計基準の2:1ルールが3:1に拡張し、リニアガイドの設計自由度の向上を達成しました。